This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:实时会话、列时间和本地时间

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625935/rtos-tms320f28075-live-session-column-time-and-local-time

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 SYS/BIOS 与 CCS 6结合使用。

为了进行调试、我使用 UIA 并在 Live Session 选项卡中查看时间和本地时间。 这些列的计量单位是多少? CPU 时钟节拍? 微秒?

谢谢你。

此致、

演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Demis、您好!

    "本地时间"是在目标上生成的时间。 单位取决于器件。 "时间"列是纳秒。 请注意、在启动系统分析器时会显示转换因子。 例如、在 MSP432上、本地时间以 CPU 周期为单位、处理器速度为48MHz。

    下面是一些记录

    因此、13299个 CPU 周期 1/48Mhz * 1000000000纳秒/秒= 277062纳秒。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    感谢您的回答、非常清晰、有效。

    非常感谢。

    此致、

    演示