请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 你(们)好
下面是 TMS320F28069的 TMS/GPIO36引脚的电路
TMS 引脚上的10k Ω 上拉电阻器、我们可以在 Vcc 上升期间看到 TMS 引脚电压波形上的毛刺脉冲。
数据表描述了 TMS 引脚具有内部上拉电路、因此、感谢您在芯片 POR 期间出现低电平状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
下面是 TMS320F28069的 TMS/GPIO36引脚的电路
TMS 引脚上的10k Ω 上拉电阻器、我们可以在 Vcc 上升期间看到 TMS 引脚电压波形上的毛刺脉冲。
数据表描述了 TMS 引脚具有内部上拉电路、因此、感谢您在芯片 POR 期间出现低电平状态。