This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:与问题相关的调试

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627452/ccs-tmdsemu110-u-problem-related-debugging

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我开始使用 xds110调试探针调试 TMS320F28027控制器中的程序。 当我将 xds110连接到我的计算机(windows 7、500GB ROM、4GB RAM)时、所有设备驱动程序都会自动安装(我在设备管理器中看到)。 使用我的卡进行引脚映射后、我尝试使用 ccs6v2在卡中加载(调试)程序、方法是更改 targetconfigs (作为 xds110调试探针)、但它显示了常见错误、如所示

"原因是:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。"

诊断到现在...
1) 1)我尝试使用不同的 USB 电缆、但问题相同
2) 然后、在命令提示符 xdsdfu -e 中、零器件已连接、并且在总线上找不到所有其他命令 xdsdfu -m saw 请求的器件。(在这里、我通过 USB cable...no 将我的调试探针连接到 PC。其他 connection...it 首先显示红色和绿色 LED。。然后红色 LED 熄灭、绿色持续亮起 )

此调试器的问题是什么。 这是新购买的调试器。
如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    独立的 XDS110调试探针在 CCSv7版本中得到官方支持。 要将其与 CCSv6.x 配合使用、必须更新 CCS 的"TI 仿真器"组件。

    有关详细信息、请查看:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔