主题中讨论的其他器件:TMS320F28027
工具/软件:Code Composer Studio
我开始使用 xds110调试探针调试 TMS320F28027控制器中的程序。 当我将 xds110连接到我的计算机(windows 7、500GB ROM、4GB RAM)时、所有设备驱动程序都会自动安装(我在设备管理器中看到)。 使用我的卡进行引脚映射后、我尝试使用 ccs6v2在卡中加载(调试)程序、方法是更改 targetconfigs (作为 xds110调试探针)、但它显示了常见错误、如所示
"原因是:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。"
诊断到现在...
1) 1)我尝试使用不同的 USB 电缆、但问题相同
2) 然后、在命令提示符 xdsdfu -e 中、零器件已连接、并且在总线上找不到所有其他命令 xdsdfu -m saw 请求的器件。(在这里、我通过 USB cable...no 将我的调试探针连接到 PC。其他 connection...it 首先显示红色和绿色 LED。。然后红色 LED 熄灭、绿色持续亮起 )
此调试器的问题是什么。 这是新购买的调试器。
如何解决此问题?