This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:适用于低电压电网(230V 和50Hz)的三相电流和电压感应选项

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00528, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625938/launchxl-f28377s-three-phase-current-and-voltage-sensing-options-for-a-low-voltage-grid-230v-and-50hz

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

尊敬的所有人:

我不熟悉此 LaunchPad、如果这不是发布此 LaunchPad 的相关论坛、请随时进入正确的论坛。  对于我的项目、我需要测量电网的瞬时电压和电流。 我已经了解了论坛中提到的一些选项、例如将 AMC1305和 TIDA-00528 (通过使用 INA226)与分流电阻器配合使用。 但需要确认哪一个是最经济高效且准确的选择。 我有 100引脚版本的 Launch Pad、我知道有8个 Σ-Δ 滤波器和14个 ADC 通道。 根据我的要求、只需要8个通道。 据您所知、还接受了满足要求的另一种选择。

提前感谢您的任何评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../tidm-1000

    此设计使用 ADC 和 SD 方法来感应电流、使用 ADC 方法来感应电压。

    如果是三相、这是我的最佳建议、您可以进行评估并做出选择。