请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
尊敬的所有人:
我不熟悉此 LaunchPad、如果这不是发布此 LaunchPad 的相关论坛、请随时进入正确的论坛。 对于我的项目、我需要测量电网的瞬时电压和电流。 我已经了解了论坛中提到的一些选项、例如将 AMC1305和 TIDA-00528 (通过使用 INA226)与分流电阻器配合使用。 但需要确认哪一个是最经济高效且准确的选择。 我有 100引脚版本的 Launch Pad、我知道有8个 Σ-Δ 滤波器和14个 ADC 通道。 根据我的要求、只需要8个通道。 据您所知、还接受了满足要求的另一种选择。
提前感谢您的任何评论!