This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:关于 TMS320F28069额外 RAM 衰减

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624888/tms320f28069-about-tms320f28069-extra-ram-attentions

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

尊敬的:

我的应用是 EV 空调、我将使用 TMS320F28069。 我使用过 TI TMS320F28335、我发现 TMS320F28069有一个额外的 RAM。 详情如下。

   0x010000~0x11FFF L7 DPSARAM (8K x 16)(0等待、 DMA RAM 2)

   0x012000~0x13FFF L8 DPSARAM (8K x 16)(0等待、 DMA RAM 3)

我知道 、0x010000~0x13FFF 的 RAM 不能用作堆栈 、因为指针仅为16位。

但是 、由于全局 变量,存在任何限制?我们遇到了许多问题。 您能帮您检查并提供一些建议吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾知道您的团队过去曾面临一些挑战。 对全局变量没有限制。 您可以将全局变量放置在高地址范围内。

    如果可以、请分享您或您的团队过去遇到的问题。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对此有任何疑问、请告知我们。