请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、
尊敬的:
我的应用是 EV 空调、我将使用 TMS320F28069。 我使用过 TI TMS320F28335、我发现 TMS320F28069有一个额外的 RAM。 详情如下。
0x010000~0x11FFF L7 DPSARAM (8K x 16)(0等待、 DMA RAM 2)
0x012000~0x13FFF L8 DPSARAM (8K x 16)(0等待、 DMA RAM 3)
我知道 、0x010000~0x13FFF 的 RAM 不能用作堆栈 、因为指针仅为16位。
但是 、由于全局 变量,存在任何限制?我们遇到了许多问题。 您能帮您检查并提供一些建议吗? Thx