This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:VREFHIB 和 VREFHIC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627771/tms320f280049c-vrefhib-and-vrefhic

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049M

您好、香榭丽舍

在 TMS320F280049M 上、controlCARD VREFHIB/VREFHIC 使用2、2uF 电容器。 是这样吗?

不应在此引脚上放置2 x 2、2uF、因为它在内部连接到2个 ADC。  

感谢您的反馈。

此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREFHIB/VREFHIC 只需要一个2.2uF 外部电容 、因为 ADC 模块 B 的 VREF 电路在内部模式期间关闭。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    感谢您的回复... 如果我使用外部基准模式该怎么办?

    谢谢、此致、
    1和0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、一个和零个、

    外部基准模式也是如此。 端子 VREFHIB/C 中的单个2.2uF 电容对于模块 ADC B 和 C 而言足以作为基准电压

    此致、
    Joseph