请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:TMS320F280049M
您好、香榭丽舍
在 TMS320F280049M 上、controlCARD VREFHIB/VREFHIC 使用2、2uF 电容器。 是这样吗?
不应在此引脚上放置2 x 2、2uF、因为它在内部连接到2个 ADC。
感谢您的反馈。
此致、
1和0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
在 TMS320F280049M 上、controlCARD VREFHIB/VREFHIC 使用2、2uF 电容器。 是这样吗?
不应在此引脚上放置2 x 2、2uF、因为它在内部连接到2个 ADC。
感谢您的反馈。
此致、
1和0