大家好、我正在使用用于德州仪器 C2000处理器/C2833x 的嵌入式编码器支持包。 我在模型中添加了 ePWM Simulink 块。 我想通过输入端口指定相位偏移值(TBPHS)。 在应用此更改时、我看到块上有一个输入端口。 此端口标记为"PHS"。 我正在将一个5000的常量值连接到该输入、但当我尝试构建模型时、我收到一个错误消息、表示输入端口仅接受数据类型布尔值。 这毫无意义、因为 TBPHS 可以是从0到定时器周期的任何整数。
如果我通过对话框而不是输入端口指定 TBPHS、那么它可以正常工作。 其他人是否遇到了 Simulink ePWM 块的此问题? 我想通过输入端口而不是对话框来指定该相位值、因为我想在运行时更新它
有什么建议吗?