This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:Hwi 占先使能

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627341/rtos-tms320f28075-hwi-pre-emption-enabling

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 SYS/BIOS 开发应用。

我有两个硬件中断(Hwi)、TIMER0_HWI e USB_HWI。 我需要 USB_HWI 可以被 TIMER0_HWI 挤占。

我已经看到、在 CCS6的 Hwi 实例设置页面中有"MaskingOption_bitmask"选项。 此选项允许配置两个掩码:"嵌套中断禁用掩码"和"嵌套中断恢复掩码"。

我不明白这些面具的含义以及如何使用它们。

是否有任何文档或示例解释了这些掩码的含义以及如何配置该掩码?

谢谢你。

此致、

演示