请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 SYS/BIOS 开发应用。
我有两个硬件中断(Hwi)、TIMER0_HWI e USB_HWI。 我需要 USB_HWI 可以被 TIMER0_HWI 挤占。
我已经看到、在 CCS6的 Hwi 实例设置页面中有"MaskingOption_bitmask"选项。 此选项允许配置两个掩码:"嵌套中断禁用掩码"和"嵌套中断恢复掩码"。
我不明白这些面具的含义以及如何使用它们。
是否有任何文档或示例解释了这些掩码的含义以及如何配置该掩码?
谢谢你。
此致、
演示