Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我对 F28M35x 电源引脚有几个问题。
首先、Concerto 系列的数据表将引脚91标为 NC (无连接)、而 controlSUITE 中的 Concerto DIMM100控制卡的原理图(文件514982E_Concerto_DIMM100_Release2_00_Allegro DEC_17_2011.pdf )将其显示为 VDD12电源引脚之一。 那么、什么实际上是正确的? 该引脚应该保持未连接状态、还是应该作为1.2V 直流电源引脚处理? 我在论坛中搜索、我找到的唯一相关主题未得到解答。 请为我澄清此引脚的详细信息。
上述原理图显示了由 LC 滤波器单独去耦的3.3V 直流电源引脚。 这似乎与大多数芯片制造商通常采用的方法有所不同、在这种方法中、多个电源引脚全部连接在一起、同时仍然由单个电容器去耦。 使用单个 LC 滤波是实验室验证的非常需要的方法、还是只是一般性建议? 板上的空间非常有限、因此减少器件数量肯定会有所帮助。
3.3.3V 直流域中的引脚是否在内部连接在一起? 如果不是、是否可以提供更多详细信息来说明每个特定3.3V 电源引脚负责的内部电路和/或 GPIO?
1.2V 直流域中的引脚是否在内部连接在一起? 如果没有、是否可以提供有关每个特定1.2V 电源引脚所负责的内部电路的更多详细信息? 这些引脚上是否需要与上述3.3V 电源引脚上类似的单独 LC 滤波?
感谢您的支持。
此致、Michael