您好!
我们一直使用 DRV8301-69M-KIT 作为更高电流水冷式 BLDC 驱动器的起点。 当然、使用更高的电流、我们现在发现、随着设计的可扩展性、使用分流器实际上并不是非常精确或易于实施的。 因此、在这方面失败后、我们将考虑使用 LEM-传感器、或指定的2 HO 100-P/SP33-1106。 但现在出现了有关如何实施它们的问题? 我们将它们放在 A 相和 B 相上、根据我们的理解、将 user.h 中的传感器数量更改为2个传感器。 我们是否正确地理解了将它们进行缩放以匹配我们使用的电流为0-3.3V、中间处于1.65V 静止状态、然后将它们直接输出到 DRV8301-69M-KIT 原理图中的 EXT_IA-FB 和 EXT_IA-FB 引脚? 完成此操作后、我们打开 user.h 并选择2个电流传感器、然后根据 我们的新传感器(250A)调整 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A、这是否正确、或者我们是否需要再做些什么、或者如果我们错过了一些明显的东西?
如果我们能得到有关如何完成这项工作的提示,或者如果我们仔细地考虑了这一点,我们将不胜感激。
此致、
Mikael