This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2546100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626447/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

您好!

我们一直使用 DRV8301-69M-KIT 作为更高电流水冷式 BLDC 驱动器的起点。 当然、使用更高的电流、我们现在发现、随着设计的可扩展性、使用分流器实际上并不是非常精确或易于实施的。 因此、在这方面失败后、我们将考虑使用 LEM-传感器、或指定的2 HO 100-P/SP33-1106。 但现在出现了有关如何实施它们的问题? 我们将它们放在 A 相和 B 相上、根据我们的理解、将 user.h 中的传感器数量更改为2个传感器。 我们是否正确地理解了将它们进行缩放以匹配我们使用的电流为0-3.3V、中间处于1.65V 静止状态、然后将它们直接输出到   DRV8301-69M-KIT 原理图中的 EXT_IA-FB 和 EXT_IA-FB 引脚? 完成此操作后、我们打开 user.h 并选择2个电流传感器、然后根据 我们的新传感器(250A)调整 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A、这是否正确、或者我们是否需要再做些什么、或者如果我们错过了一些明显的东西?

如果我们能得到有关如何完成这项工作的提示,或者如果我们仔细地考虑了这一点,我们将不胜感激。

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用分流电阻器时、USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT 是根据0~3.3V 范围计算的、因此 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT 应该是500A、因为 LEM 传感器的测量范围是-250A 至+250A。
    如果仅在两个阶段使用 LEM 传感器、则需要将传感器数量设置为2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Yanming 的提示、当然就是这样。

    在您的经验中、使用 LEM 传感器进行此类设置后、识别过程运行良好? 此外、您能否确认使用 XT_IB-FA 和 XT_IB-FB 引脚是否正确、请参阅此处的原理图:  



    BR、

    Mikael