请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 我正在使用 F28377D 并在正常模式下使用 EMIF 异步控制器(CS3空间)。
我看到 EM1WAIT 端口的极性与手动定位参考中指定的极性相反;
如果 ASYNC_WCCR 寄存器中的 WP0位为0、则等待 EMxWAIT 端口为低电平。
如果位 WP0为1、则等待 EMxWAIT 端口为高电平。
正确设置 EM1WAIT 极性是否需要考虑任何其他寄存器设置?
此致、
Marco Di Sciuva