This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EM1WAIT 极性

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624341/tms320f28377d-em1wait-polarity

器件型号:TMS320F28377D

我正在使用 F28377D 并在正常模式下使用 EMIF 异步控制器(CS3空间)。

我看到 EM1WAIT 端口的极性与手动定位参考中指定的极性相反;

如果 ASYNC_WCCR 寄存器中的 WP0位为0、则等待 EMxWAIT 端口为低电平。

如果位 WP0为1、则等待 EMxWAIT 端口为高电平。

正确设置 EM1WAIT 极性是否需要考虑任何其他寄存器设置?

此致、

Marco Di Sciuva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您需要通过设置 ASYNC_CSx_CR 寄存器中的 EW 位来启用等待功能。

    极性定义与您提到的定义相同(0 -低电平有效、1 -高电平有效)。

    不确定问题是什么?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 我的等待引脚(同步)和选通时间(<4 SYSCLK)设置错误。
    现在它工作正常。
    谢谢你。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 很高兴知道它正在工作。