尊敬的先生/女士
我正在进行逆变器项目、我需要产生栅极脉冲、为此我将使用 TMS320F28335微控制器。 我从控制套件3.3中尝试了它自己的示例。 但在 CCS5版本中运行代码后、我在引脚23 (EPWM-1A)处看不到任何脉冲。对此、任何人都能提供帮助。我之前尝试了2个月。 但这是我的项目的最大要求。我上传了一些 PICS。我观察到在运行代码时没有 更新 ePWM 寄存器。 我没有简短地了解这一点。
我没有观察到 ePWM 1A 寄存器中的值发生变化。
从 CRO 中、我没有得到任何脉冲、当我连接到 PC 时、它一直显示3.4V。