This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TMS320F28335 C2000系列微控制器生成脉冲。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624561/generating-pulses-using-tms320f28335-c2000-series-microcontroller

Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28335controlSUITE

尊敬的先生/女士

  我正在进行逆变器项目、我需要产生栅极脉冲、为此我将使用 TMS320F28335微控制器。 我从控制套件3.3中尝试了它自己的示例。 但在 CCS5版本中运行代码后、我在引脚23 (EPWM-1A)处看不到任何脉冲。对此、任何人都能提供帮助。我之前尝试了2个月。 但这是我的项目的最大要求。我上传了一些 PICS。我观察到在运行代码时没有 更新 ePWM 寄存器。 我没有简短地了解这一点。

 我没有观察到 ePWM 1A 寄存器中的值发生变化。


从 CRO 中、我没有得到任何脉冲、当我连接到 PC 时、它一直显示3.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好、从第二个屏幕截图中可以看出代码尚未运行。 您能否单击工具栏上的"播放"按钮(或 F8)? 等待几秒钟后、单击"暂停"按钮(或 ATL+F8)。 代码应该已经在空闲循环中停止、并且您应该观察到 ePWM1寄存器正在更新。

    谢谢
    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的宝贵信息 Nabil 先生。 现在我观察到一些更新的值、但我仍然没有收到任何脉冲。您能在这种视图中解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道天气该代码是否会给我脉冲。但您能建议使用任何内置程序来生成代码。 实际上、我需要脉冲来运行逆变器。


    此致、
    Praveen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen

    我建议您在 此处查看 C2000 Delfino 多日技术讲座:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Delfino_Multi-Day_Workshop_-_Revision_8.1_November_2010_.28ExpKit_F28335.3B_CCSv4.2.3B_DSP.2FBIOS_5.41.29

    这将很好地介绍 TMS320F28335。 第7章介绍了 PWM、相关的实验文件应提供用于生成 PWM 信号的示例代码。

    ePWM 参考指南也将是一个有用的资源:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sprug04

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,早上好! 。 我以前学习过这些手册。 主要是斯鲁格04a。 我只了解了 ePWM 寄存器、但我的问题是生成脉冲、程序也是从控制套件自行生成的。 我没有修改程序中的代码之类的任何内容。我按照我提到的屏幕快照进行了修改。 我不明白为什么该程序在寄存器值更新后不提供任何脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    这是开发套件还是定制板? 其次、我希望您探测正确的 ePWM 引脚。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    如果您使用的是开发套件、您还可以尝试使用 C2000 ware (www.ti.com/.../c2000ware) 示例代码。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格塔姆先生! 我有一个引脚图、根据它、我的输出引脚(GPIO-00/ePWM-1A)编号23、接地引脚为27 (GND)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的板仅在开发板。 我的教授订购了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅使用开发套件。先生、您的链接已过期。您是否可以向我发送其他链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen

    如果您拥有最新的 controlSUITE (http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE)、请查看 位于以下位置的示例代码 epwm_up_AQ:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\ePWM_UP_AQ

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 我现在正在处理这个问题。在这里、我面临着与目标配置有关的小问题。如何提供.ccxml 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen

    根据您使用的电路板类型、PG 显示了设置目标配置的步骤。 C2000 Delfino 多日技术讲座2-16:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Delfino_Multi-Day_Workshop_-_Revision_8.1_November_2010_.28ExpKit_F28335.3B_CCSv4.2.3B_DSP.2FBIOS_5.41.29


    此致

    Nabil