This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 PN 的技术问题:TMS320F2812PGFA

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626468/technical-question-about-pn-tms320f2812pgfa

对于 PN: 我们已向客户提供 TMS320F2812PGFA、客户回来询问有关不稳定 DSP 的问题

 

问题

-         在为系统供电时、发现我们的系统中的某些 DSP (I/O 引脚)不稳定。

1) 1)   请告知我们不稳定的 DSP 正常或错误

2) 2)  请解释可能导致不稳定 DSP 的原因。

 

如需参考、请查看下面的内容和我粘贴的屏幕截图。  

SCI 错误

1:交换 DSP 的测试将错误 DSP 更改为卡系统中的正常 DSP 后、测试结果发生变化。

2.当初始电源(5V)为卡系统供电时 、我发现某些 I/O 引脚在出现错误 DSP 的情况下不稳定。