请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
对于 PN: 我们已向客户提供 TMS320F2812PGFA、客户回来询问有关不稳定 DSP 的问题
问题
- 在为系统供电时、发现我们的系统中的某些 DSP (I/O 引脚)不稳定。
1) 1) 请告知我们不稳定的 DSP 正常或错误
2) 2) 请解释可能导致不稳定 DSP 的原因。
如需参考、请查看下面的内容和我粘贴的屏幕截图。
SCI 错误
1:交换 DSP 的测试→将错误 DSP 更改为卡系统中的正常 DSP 后、测试结果发生变化。
2.当初始电源(5V)为卡系统供电时 、我发现某些 I/O 引脚在出现错误 DSP 的情况下不稳定。