This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/controlSUITE:控制套件文件差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625961/ccs-controlsuite-control-suite-file-difference

器件型号:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道不同文件文件夹之间的区别。

F2802x_examples_drivers 和 F2802x_examples_headers

2.F2837xS_examples_CPU1和 F2837xS_headers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    [引用 USER="Emma Wang ]1.F2802x_Examples_drivers 和 F2802x_Examples_headers

    您可以在此处更正问题吗? 没有名为 F2802x_examples_headers 的文件夹。 您是指结构和驱动程序之间的差异吗? 如果是、那么这就是编码方法。 基于示例驱动程序的示例采用基于驱动程序 API 的方法、而示例结构采用结构化方法。

    [引用用户="Emma Wang "] 2.F2837xS_Examples_CPU1和 F2837xS_HEADER[/引用]

    Examples_CPU1包含 CPU 的示例项目、而头文件文件夹仅包含外设头文件。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emma

    是 Gautam 正确。 此外、位字段结构使用头文件目录。 F2802x 与 F2837xD 之前的其他器件不同、除了位字段标头外、还有一个 driverlib。

    此致
    Chris