请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 在 SPRS439N 5.9.2中、它讨论了:
'在 μs 期间、XRS 引脚必须在 VDD 达到1.5V 之前被拉至低电平至少8 μ s。'
问题是、如果应用程序不满足此要求、可能会发生什么情况? 这只是在 XRS 引脚上使用一个带有电容器的上拉电路、就像使用28035一样、它是否会 导致相同的闪存位发生改变?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 SPRS439N 5.9.2中、它讨论了:
'在 μs 期间、XRS 引脚必须在 VDD 达到1.5V 之前被拉至低电平至少8 μ s。'
问题是、如果应用程序不满足此要求、可能会发生什么情况? 这只是在 XRS 引脚上使用一个带有电容器的上拉电路、就像使用28035一样、它是否会 导致相同的闪存位发生改变?