This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:连接到 DRV8301-69M-KIT 时出现 Instaspin Motion Code Composer 错误

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623870/drv8301-69m-kit-instaspin-motion-code-composer-error-in-connecting-to-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

Instaspin Motion 的 GUI 编写器无法连接到 EVM 板、错误如下:

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

这是从 Mouser 购买的具有默认芯片跳线设置的全新 EVM 板。

我将48V 连接到 PVDD、并将 USB 电缆从 Window 10 PC 连接到 J1、然后运行 Instaspin Motion GUI 编写器。

请帮助我提出我错过了什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仿真器似乎未正确连接、请检查用于 PC 的仿真器驱动器是否正确安装、controlCARD 上的开关正确为.SW1 (up-up)、SW2 (down-down)、SW3 (up-up)。 请参阅以下两个帖子、以查找有关类似问题的更多答案。

    e2e.ti.com/.../1241576
    e2e.ti.com/.../594404
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在运行 GUI Composer 之前等待足够长的时间以确保仿真器已连接到 PC、则不会发生错误、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据错误消息、仿真器未成功连接、1. 检查 Windows 计算机管理的设备管理器中的 Windows 驱动器、您将在列表中找到"Texas Instruments Debug Probes"。 2.检查 SW3的开关是否全部打开/打开、是否有板载仿真器连接。