Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
Instaspin Motion 的 GUI 编写器无法连接到 EVM 板、错误如下:
正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。
这是从 Mouser 购买的具有默认芯片跳线设置的全新 EVM 板。
我将48V 连接到 PVDD、并将 USB 电缆从 Window 10 PC 连接到 J1、然后运行 Instaspin Motion GUI 编写器。
请帮助我提出我错过了什么。
谢谢你。