This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:C2Prog 使用问题

Guru**** 2541610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625328/launchxl-f28027f-c2prog-use-question

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

我想通过 C2Prog 加载程序

十六进制文件由 CCS7 Automotive 生成

将开关更改为:GPIO37=0、GPIO34=1

 

但它不起作用。


文本显示为:

***请在 SCI 引导加载程序模式下重置目标***

正在与目标(自动波特率)连接... 好的。

引导加载... 好的。

请稍候...

正在与目标连接...

芯片 ID:0xCF

芯片版本:0x02

好的。

正在解锁目标... 好的。

正在加载... 好的。

正在与目标连接...

闪存 API 版本:200

好的。

正在擦除闪存... [ABCD]好的。

正在编程... 失败(无响应)!

 

更改为 JTAG 模式:但也不起作用


 我想知道我哪里出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma -这是否是原始的未修改的 LaunchpadXL 28027发生的? 电路板是如何供电的? 是否通过 USB 连接器连接到 JP1、2、3或 Booster Pack? 您能否在 SCI 和 JTAG 模式下发送电路板图片、以便我验证 DIP 开关的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCI 模式:

    作为原始模式的 JTAG 模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 JTAG 模式设置看起来不错。 您是否能够使用 CCS 通过 JTAG 进行闪存?

    对于 SCI、请在 TRSTn 开关(S1.3)向下切换至电路板边缘的情况下重试。

    此外、看起来您对电路板进行了修改(我看到组装了一些电阻器)。 您是否有未修改过的电路板、您可以在其中重复测试?

    最后、通常情况下:确保您安装了最新版本的 C2Prog。 查看重新引导计算机是否有帮助。