器件型号:LAUNCHXL-F28377S
因此、我需要3个 SPI ***必须使用、但 GPIO70 只位于 CAN 中而不是 J1-J8中。 如何连接到 GPIO70?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
京泰
Gautam 已经描述了您的选项。
至于与 GPIO92和 GPIO99的差异、BP_HEADER_J6原理图符号具有 BoosterPack 标准建议的内容。 我们尽最大努力符合这一标准、但并非总是可行的。 您已正确发现 GPIO92和 GPIO99没有与它们复用的任何 SPI 功能。 尽管 BoosterPack 标准建议提供芯片选择引脚、但我们至少提供了 GPIO、以便在需要时手动控制。
在解决问题时、您可以根据自己的要求手动将 GPIO70从 R44跳转到 BoosterPack 接头上的任何可用位置。 如果您看一下同一个 J6接头、引脚58也可以是 SPI 芯片选择信号。 我们尚未将任何信号连接到该引脚位置、因此您可以随意将其连接起来。 它不会导致与电路板上的任何功能发生竞争。
此致、
标记