大家好、
我的客户将 TMS320F28374s 用于光伏逆变器应用、在使用 TMS320F28374s 期间、 可能存在 GPIO 输入电压和 ADC 输入电压大于 VDDIO/VDDA 的情况、他们希望了解有助于客户预测可靠性的内部方框图、 您能否帮助向 客户提供 ADC 和 GPIO 的方框图、其中包括电源和保护模型?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将 TMS320F28374s 用于光伏逆变器应用、在使用 TMS320F28374s 期间、 可能存在 GPIO 输入电压和 ADC 输入电压大于 VDDIO/VDDA 的情况、他们希望了解有助于客户预测可靠性的内部方框图、 您能否帮助向 客户提供 ADC 和 GPIO 的方框图、其中包括电源和保护模型?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
嗨、Tommy、
1) 1) 3.3V 全部连接在一起、 1.2V 是分离的; 当系统在夜间断电时 、3.3V 仍将具有0.3V、1.2V 将降至0V;
2)系统在这种状态下预计会断电至少几小时(它是太阳能逆变器应用、这种状态与夜间相关);
3) 3) VDDIO 将在加电时从0.3V 上升;
4) 4)我不确定"断电时、IO 和模拟引脚是否与外部电压源隔离?"的含义是什么? 但大多数模拟引脚在断电时都没有电压 、这是因为 ADC 输入 对 PV 电池板电压和交流电网电压进行采样。
当 VDDIO/VDDA 和其他3.3V 电源电压低于0.3V 并从0.3V 斜升时、MCU 是否安全? 期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
Benjamin、
只要3.3V 电源电压能够保持低于 ESD 二极管导通电压(应在0.3V 时满足)、我就不会想到会出现任何问题。
[引用用户="Benjamin Zhou "]
4) 4)我不确定"断电时、IO 和模拟引脚是否与外部电压源隔离?"的含义是什么? 但大多数模拟引脚在断电时都没有电压 、这是因为 ADC 输入 对 PV 电池板电压和交流电网电压进行采样。
[/报价]
这意味着 IO 和模拟引脚还应具有外部保护、以确保不会强制向其施加高于 VDDIO 和 VDDA 的外部电压、从而保护其 ESD 二极管。
Tommy