This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:ADC 与放大器;GPIO 内部方框图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622620/tms320f28374s-adc-gpio-internal-block-diagram

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

 我的客户将 TMS320F28374s 用于光伏逆变器应用、在使用 TMS320F28374s 期间、 可能存在 GPIO 输入电压和 ADC 输入电压大于 VDDIO/VDDA 的情况、他们希望了解有助于客户预测可靠性的内部方框图、  您能否帮助向 客户提供 ADC 和 GPIO 的方框图、其中包括电源和保护模型?

 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    引脚与其分配的电源之间有简单的 ESD 保护二极管。 导通拐点电压约为0.7V、但与任何二极管一样、电流将在拐点电压之前开始传导。

    例如、GPIO > VDDIO 时、一个 ESD 二极管会将电流从 GPIO 传导至 VDDIO。 当 GPIO < VSS 时、另一个 ESD 二极管将电流从 VSS 传导至 GPIO。

    这些二极管仅用于处理奇异放电事件、而不是持续电流传导。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    您对"处理奇异放电事件、而不是持续电流传导"的理解是什么? 这是否意味着当 GPIO > VDDIO 或 ADC 输入> VDDA 一段时间时、C2000器件应该正常? 这种情况的时序限制是什么?
    另一项是 VIH 最大值为 VDDIO + 0.3V、这是否意味着0v <(GPIO - VDDIO)< 0.3V 可以长时间保持?
    因为客户无法避免客户需要评估 ADC 输入或 GPIO 输入电压大于 VDDIO/VDDA 的风险。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    保护二极管的主要功能是缓解数据表中指定的 ESD 事件:

    使用这些 ESD 保护二极管的一个副作用是、当引脚电压超过其电源电压时、电流将被传导。

    必须满足绝对最大额定值表中的电压和钳位电流条件、以避免对 ESD 二极管造成永久损坏。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    与 HUAWEI 一起工作以更改原理图、目前 VDDIO 可在0.3V 以下进行控制、您有什么意见、而当系统断电时 VDDIO 将变为0.3V、是否正常?
    期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    当系统断电且 VDDIO 具有0.3V 电压时、其他电源引脚的状态是什么?  断电时、IO 和模拟引脚是否与外部电压源隔离?  系统在这种状态下是否需要长时间断电?  (例如:分钟或小时?)

    VDDIO 是否会在加电时从0.3V 上升?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     1) 1) 3.3V 全部连接在一起、 1.2V 是分离的; 当系统在夜间断电时 、3.3V 仍将具有0.3V、1.2V 将降至0V;   

     2)系统在这种状态下预计会断电至少几小时(它是太阳能逆变器应用、这种状态与夜间相关);

     3) 3) VDDIO 将在加电时从0.3V 上升;

     4) 4)我不确定"断电时、IO 和模拟引脚是否与外部电压源隔离?"的含义是什么? 但大多数模拟引脚在断电时都没有电压 、这是因为 ADC 输入 对 PV 电池板电压和交流电网电压进行采样。

     当 VDDIO/VDDA 和其他3.3V 电源电压低于0.3V 并从0.3V 斜升时、MCU 是否安全?  期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    只要3.3V 电源电压能够保持低于 ESD 二极管导通电压(应在0.3V 时满足)、我就不会想到会出现任何问题。

    [引用用户="Benjamin Zhou "]

     4) 4)我不确定"断电时、IO 和模拟引脚是否与外部电压源隔离?"的含义是什么? 但大多数模拟引脚在断电时都没有电压 、这是因为 ADC 输入 对 PV 电池板电压和交流电网电压进行采样。

    [/报价]

    这意味着 IO 和模拟引脚还应具有外部保护、以确保不会强制向其施加高于 VDDIO 和 VDDA 的外部电压、从而保护其 ESD 二极管。

    Tommy