请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INSTASPIN-BLDC 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
总体目标:使用电机仿真器并与实际电机进行比较。 希望能够将 instaspin 识别的电机参数输入到电机仿真器中、以比较仿真器和实际电机。
要执行此操作的问题:
1) 1)在哪里可以清楚地看到每个 instaspin 类型(例如 BLDC、FOC、MOTION)标识了哪些参数、以查看电机仿真器中是否使用了相同的参数、以及为了查看我应该购买哪个 instaspin 类型? 我已经阅读了《InstaSPIN-FOC和 InstaSPIN-MOTION
用户指南》,但不清楚 instaspin 软件识别了哪些参数。
2) 2)您建议使用哪种 instaspin 类型来获得电机仿真器所需的以下参数:惯性(kg*m^2)、静态摩擦系数(N*m)、绕组温度系数(1/deg C)、磁体温度系数(1/deg C)、初始磁角?
感谢您的帮助。
| 涡流阻尼系数(N*m/(rad/s)) |