This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:在哪里可以找到每个 instaspin 模型标识的参数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624448/instaspin-bldc-where-to-find-identified-parameters-by-each-instaspin-model

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

总体目标:使用电机仿真器并与实际电机进行比较。 希望能够将 instaspin 识别的电机参数输入到电机仿真器中、以比较仿真器和实际电机。  

要执行此操作的问题:

1) 1)在哪里可以清楚地看到每个 instaspin 类型(例如 BLDC、FOC、MOTION)标识了哪些参数、以查看电机仿真器中是否使用了相同的参数、以及为了查看我应该购买哪个 instaspin 类型? 我已经阅读了《InstaSPIN-FOCTm和 InstaSPIN-MOTIONTm用户指南》,但不清楚 instaspin 软件识别了哪些参数。

2) 2)您建议使用哪种 instaspin 类型来获得电机仿真器所需的以下参数:惯性(kg*m^2)、静态摩擦系数(N*m)、绕组温度系数(1/deg C)、磁体温度系数(1/deg C)、初始磁角?  

感谢您的帮助。

涡流阻尼系数(N*m/(rad/s))
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-BLDC 无法识别任何电机参数、它是一种不支持该功能的开源算法。 对于 PMSM、InstaSPIN-FOC 将识别 Rs、LSD、LSQ 和磁通。 对于 ACIM、InstaSPIN-FOC 将识别这些值加上 RR 和磁化电流。 对于 ACIM、您需要能够锁定转子以正确识别参数。 InstaSPIN-MOTION 旨在与传感 FOC 一起使用、并且能够识别系统惯性和摩擦。 初始转子角度可使用用于 InstaSPIN-FOC 的 HFI/IPD 实验来确定、但不是可编程的"参数"、因为每次系统启动时它都应不同。 传感系统无需识别初始转子位置。

    InstaSPIN 不提供识别绕组或磁体系数的方法。 电机制造商应提供这些信息。

    根据您在(2)中的需求、我建议使用 InstaSPIN-MOTION

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:
    1) 1)如果我想从无传感器 BLDC 电机获取电机参数、INSTASPIN 运动是否仍然有效并能够获得惯性?
    2) 2)据我所知、Instaspin 实际上具有电机的100多个参数、远远超过了您列出的几个基本参数。 在哪里可以找到这一参数列表及其说明? 我感兴趣的一些参数是绕组温度系数(1/deg C)、磁体温度系数(1/deg C)、静态摩擦系数和动能摩擦系数、我还想了解 INSTASPIN 还能描述哪些参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 MotorWare 中的 InstaSPIN 实验室用户指南中的 InstaSPIN 实验中找到已识别的参数列表。 请下载 MotorWare 并导航至 Resources -> Training:User's Guides、Labs、Tutorials->InstaSPIN Projects and Labs User's Guide。 Lab2x 用于电机 ID (FOC)、Lab5c 用于惯性 ID (运动)

    InstaSPIN-MOTION 适用于有传感器系统、您将使用 InstaSPIN-FOC 进行无传感器 FOC 电机控制。

    肖恩