请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用具有14引脚 JTAG 仿真器的 TMS320F28069微控制器。 最近、当我尝试调试时、我收到此错误。
C28xx:错误:(错误-1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。 (仿真包6.0.628.1)
如果我选择"是"、
C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.1)
但是、如果我 从 Resource Explorer 中运行某些示例程序、它可以正常工作。 能不能有人告诉我该怎么做。
谢谢、
Ponnarasi。