This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:在低功耗模式下运行的器件- F28069

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624001/ccs-tms320f28069-device-operating-in-low-power-mode---f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用具有14引脚 JTAG 仿真器的 TMS320F28069微控制器。 最近、当我尝试调试时、我收到此错误。

C28xx:错误:(错误-1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。 (仿真包6.0.628.1)

如果我选择"是"、

C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.1)

但是、如果我 从 Resource Explorer 中运行某些示例程序、它可以正常工作。 能不能有人告诉我该怎么做。

谢谢、

Ponnarasi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查控制器是否供电良好? 器件和内核电压。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    我检查了电源。 很好。 现在、我收到以下错误、

    连接到目标时出错:
    (错误-1015 @ 0x0)
    设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包6.0.628.1)

    谢谢、
    Ponnarasi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我在每次调试时都会收到这两个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在另一个硬件上检查此调试探针的功能? 它是否能够进行编程和调试? 如果是,请尝试更换控制器。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    调试探针没有问题。 我刚刚删除了占用大量内存的部分代码。 现在、控制器工作正常、没有任何错误。 感谢您的帮助。

    谢谢、
    Ponnarasi。