请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好!
有关 C2000的一些问题。
a) F28335、电源:
客户使用 LDO 为 F28335供电。 在3.3V 和1.9V 上电期间、会出现类似纹波的情况。 此时、RESET 引脚为低电平。 在3.3V 和1.9V 稳定后、它将为高电平。 纹波是否是 F28335的问题?
b) F28004x 闪存代码执行性能。 由于缺少 RAM 大小、我们考虑将代码放入闪存中、而不是复制到 RAM 并执行。 闪存和 RAM 之间的效率差距是多少? 我们可以以 FOC 为例。
F28x7x 的情况如何?
c) F28x7x CLA 性能? 我们在 C28x 和 CLA 之间发现了一些差距? 相同的代码(纯定点)、CLA 花费的时间比 C28x 多。 问题可能出在哪里?
F28004x 的情况如何?
非常感谢。
BR、Jordan