This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:电源问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624326/tms320f28335-power-supply-issues

器件型号:TMS320F28335

您好!

有关 C2000的一些问题。

a) F28335、电源:

客户使用 LDO 为 F28335供电。 在3.3V 和1.9V 上电期间、会出现类似纹波的情况。 此时、RESET 引脚为低电平。 在3.3V 和1.9V 稳定后、它将为高电平。 纹波是否是 F28335的问题?

b) F28004x 闪存代码执行性能。 由于缺少 RAM 大小、我们考虑将代码放入闪存中、而不是复制到 RAM 并执行。 闪存和 RAM 之间的效率差距是多少? 我们可以以 FOC 为例。

F28x7x 的情况如何?

c) F28x7x CLA 性能? 我们在 C28x 和 CLA 之间发现了一些差距? 相同的代码(纯定点)、CLA 花费的时间比 C28x 多。 问题可能出在哪里?

F28004x 的情况如何?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!
    您能否将它们拆分为3个不同的线程。 我很难将他们分配给工程师、因为他们都需要不同的专业知识。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    如 Baskaran 所建议的那样、请将问题 B 和 C 拆分为各自独立的主题。 这将有助于我们更好地跟踪和分配帖子。

    关于 a):
    客户是否看到问题或只是想知道行为是否可能导致问题?

    -如果客户看不到波形的任何特定问题、但电源上的噪声通常是避免的好方法。 确保适当遵循去耦电容器的数据表要求和 LDO 建议。

    -如果客户发现问题、我们需要更多信息、然后才开始怀疑加电是问题的原因。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    客户只是想知道该行为是否会导致问题。

    非常感谢 。

    BR、Jordan