This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Tms320f28027f

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624351/tms320f28027f-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301

尊敬的先生/女士:

我的电机控制有一些问题。 每次我运行电机识别时、电机运行良好、重新启动系统也运行良好。 但是、如果我第二天运行它、或者系统会保持关闭一段时间、然后再启动它、那么电机会在启动旋转时发生计时、就像获得过冲值一样。 因此、我在我们的系统中查找可能的奇怪值。 我怀疑某些偏移再校准出错、但我不知道。 我看到的奇怪值是 gAdcData;有一些值转到- value、请参阅下面屏幕截图中的 I 值。 我必须提到、该系统用于电动自行车、FOC lab4扭矩控制。

任何支持或建议均不胜感激。

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 TI 硬件套件还是定制硬件? 此外、您还发现在开始使用基于 lab04的项目时、系统会出现间断、其中 user.h 参数是使用 lab02b/c 中的值填充的?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是定制控制器。 user.h 中的参数是按照用户指南获取的、也使用了 lab02b/c webapp、评估套件 DRV8301、最后按照用户指南进行故障排除。

    为了清除我执行全新故障排除后电机运行良好的问题、它工作正常(断续)。 当我关闭系统一段时间并再次启动它时。

    此致、

    Kamal