请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8301
尊敬的先生/女士:
我的电机控制有一些问题。 每次我运行电机识别时、电机运行良好、重新启动系统也运行良好。 但是、如果我第二天运行它、或者系统会保持关闭一段时间、然后再启动它、那么电机会在启动旋转时发生计时、就像获得过冲值一样。 因此、我在我们的系统中查找可能的奇怪值。 我怀疑某些偏移再校准出错、但我不知道。 我看到的奇怪值是 gAdcData;有一些值转到- value、请参阅下面屏幕截图中的 I 值。 我必须提到、该系统用于电动自行车、FOC lab4扭矩控制。
任何支持或建议均不胜感激。
Kamal