This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:使用通过 USB 的内部引导加载程序进行首次编程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624282/tms320f28075-using-internal-bootloader-via-usb-for-the-first-programming

器件型号:TMS320F28075

早上好、
如今、我们通过 SCI 使用微控制器的内部引导加载程序在生产阶段刷写固件。

在这种情况下、微控制器是空白的、由经销商提供。

在新项目中、我们希望保留串行通信并转向 USB 通信、在这种情况下、我们甚至希望使用 USB 外设在生产阶段对器件进行编程。

阅读手册时、似乎只有在 OTP 存储器中写入了一些信息时才可以从 USB 引导、因此、如果我不错、那么我第一次必须通过其他方式连接到微控制器以预设这些信息、 但在这些情况下、我甚至可以完全刷写我的二进制文件...

我是正确的、还是有办法通过 USB 连接到微控制器并在芯片完全空白时通过 USB 刷写微控制器?

很抱歉,我的英语说得很好,我要提前感谢你。
Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    你是对的。 无法连接到未编程器件上的 USB 引导加载程序。 需要将 OTP 配置为使用 USB 引导来替换 Get 模式。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Sal。