请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 早上好、
如今、我们通过 SCI 使用微控制器的内部引导加载程序在生产阶段刷写固件。
在这种情况下、微控制器是空白的、由经销商提供。
在新项目中、我们希望保留串行通信并转向 USB 通信、在这种情况下、我们甚至希望使用 USB 外设在生产阶段对器件进行编程。
阅读手册时、似乎只有在 OTP 存储器中写入了一些信息时才可以从 USB 引导、因此、如果我不错、那么我第一次必须通过其他方式连接到微控制器以预设这些信息、 但在这些情况下、我甚至可以完全刷写我的二进制文件...
我是正确的、还是有办法通过 USB 连接到微控制器并在芯片完全空白时通过 USB 刷写微控制器?
很抱歉,我的英语说得很好,我要提前感谢你。
Paolo