This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:找不到 USB 串行端口(COMxxx)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624207/launchxl-f28069m-cannot-find-usb-serial-port-comxxx

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

尊敬的所有人:

我现在将 motorware_1_01_00_18与 LAUNCHXL-F28069M 搭配使用。

我遵循了 GUI 快速入门指南:InstaSPIN Universal、网址 为 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUIs\universal。

 

将电路板插入 PC 时、我找不到 USB 串行端口(COMxxx)和 TI XDS100通道 A 和 B。 (如图 4个)

 

我可以在下面的屏幕截图中找到它。

我希望有人能给我一些点击率。 非常感谢。

此致、
Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您使用的是 Win10、则这是正确的、Win10显示 XDS100仿真器是由 Windows 设备管理器找到的、因此您可以继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。