请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
尊敬的所有人:
我现在将 motorware_1_01_00_18与 LAUNCHXL-F28069M 搭配使用。
我遵循了 GUI 快速入门指南:InstaSPIN Universal、网址 为 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUIs\universal。
将电路板插入 PC 时、我找不到 USB 串行端口(COMxxx)和 TI XDS100通道 A 和 B。 (如图 4个)
我可以在下面的屏幕截图中找到它。
我希望有人能给我一些点击率。 非常感谢。
此致、
Barry