This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:迟滞电流控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624418/ccs-tms320f28379d-hysteresis-current-control

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我应该对三相并网逆变器(每相2个比较器)进行迟滞电流控制、因此我需要6个比较器。 我发现28379D 微控制器有8个窗口比较器。

我的问题是、我是否可以使用内部 DAC 使用该12位窗口比较器为全部三个相位的电流上限和下限(迟滞间隙)进行编程? 我应该在 大约10kHz 的频率上生成正弦边界。

我知道 Piccolo 28027和28035有两个具有可编程内部 DAC 的10位比较器、它们可以实现这一目的、但只针对一个相位(对于单相应用、来自电流传感器的信号连接在+引脚上、 但导通-连接了内部 DAC 的比较器上部 CMP1的输入和 CMP2的下边界)

提前感谢!

Nikola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    是的、28379D 器件有8个比较器子系统、其中每个子系统有2个比较器和2个 DAC。 每个子系统都能够进行窗口跳闸。

    如果我正确理解了您的问题、28379D 应满足您的需求。 您可以在每个子系统中使用2个 DAC 对上限(对于高比较器)和下限(对于低比较器)进行编程。 然后、您跳闸的信号会进入高电平和低电平比较器的正输入端。 在10KHz 左右的信号上、比较器应该没有故障跳变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    此致、
    Nikola。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。