请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我应该对三相并网逆变器(每相2个比较器)进行迟滞电流控制、因此我需要6个比较器。 我发现28379D 微控制器有8个窗口比较器。
我的问题是、我是否可以使用内部 DAC 使用该12位窗口比较器为全部三个相位的电流上限和下限(迟滞间隙)进行编程? 我应该在 大约10kHz 的频率上生成正弦边界。
我知道 Piccolo 28027和28035有两个具有可编程内部 DAC 的10位比较器、它们可以实现这一目的、但只针对一个相位(对于单相应用、来自电流传感器的信号连接在+引脚上、 但导通-连接了内部 DAC 的比较器上部 CMP1的输入和 CMP2的下边界)
提前感谢!
Nikola。