请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
你好
我 刚刚得到了 Launch Pad、我尝试运行缓冲 DAC 正弦示例、我很困惑应该探测哪个引脚
在我与装置的引脚图中、有 dac1、dac2、dac3、dac4、而在用户指南中有 daca、dacb、dacc、dacd
在调试 模式下运行时、我可以看到 DACA 寄存器中有一些值、我尝试对1 DO 4中的所有四个 DAC 进行范围界定、并且在所有输出中得到0v
我是在探测错误的引脚、还是在这里发现其他问题?