请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 您好!
我注意到、在正常运行期间、我的定制板上的 MCU 会变热。 我使用2个 PWM 输出信号、2个输入 ADC 通道、2个 LED 和 CAN 通信。 即使我除了两个闪烁的 LED 之外没有任何输出、MCU 也会发热。 是否仍有运行 MCU 冷却器的方法? 是否可以降低时钟频率和/或禁用其他 ADC 通道以更高效地运行?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我注意到、在正常运行期间、我的定制板上的 MCU 会变热。 我使用2个 PWM 输出信号、2个输入 ADC 通道、2个 LED 和 CAN 通信。 即使我除了两个闪烁的 LED 之外没有任何输出、MCU 也会发热。 是否仍有运行 MCU 冷却器的方法? 是否可以降低时钟频率和/或禁用其他 ADC 通道以更高效地运行?
谢谢、