请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 大家好、我使用的是基于 TMS320F28335的控制平台。 我有一个有限的设置 输出引脚的数量。 因此、我尝试仅启用 ePWM 5A、而不启用 ePWM 5B。 这是否可行? 如果可能、我打算将 GPIO 9 (在 ePWM 5B 中使用)用作常规 GPIO。 有人可以确认吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我使用的是基于 TMS320F28335的控制平台。 我有一个有限的设置 输出引脚的数量。 因此、我尝试仅启用 ePWM 5A、而不启用 ePWM 5B。 这是否可行? 如果可能、我打算将 GPIO 9 (在 ePWM 5B 中使用)用作常规 GPIO。 有人可以确认吗?