This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:只能启用 ePWM 模块的一个引脚?

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623972/tms320f28335-possible-to-enable-only-one-pin-of-an-epwm-module

器件型号:TMS320F28335

大家好、我使用的是基于 TMS320F28335的控制平台。 我有一个有限的设置 输出引脚的数量。 因此、我尝试仅启用 ePWM 5A、而不启用 ePWM 5B。 这是否可行? 如果可能、我打算将 GPIO 9 (在 ePWM 5B 中使用)用作常规 GPIO。 有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    当然、这没有问题。 从理论上讲、EPWM5B 在器件内部将被"启用"、但您仍可以将该引脚用于 GPIO 多路复用器上针对这些引脚提供的任何其他功能。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、
    感谢您确认这一点。 我尝试过这种方法、它可以正常工作、因为我可以单独控制 GPIO9。