This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMDSRSLVR 如何使用抖动特性

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623564/ccs-tms320f28335-tmdsrslvr-how-to-use-dither-feature

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSRSLVR

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我观察到 ePWM 输出(GPIO3)被标记为抖动、但它本质上是 GND (0V)

我已经阅读 了 TMDSRSLVR 和旋转变压器库 V101中的文档、它对抖动 特性的解释非常少。  

您能解释一下抖动为何不做任何事情、以及有什么期望吗? 我确实以 正弦波的方式工作 PWM、并优化 ADC12以适应 BLDC 电机应用。  

抖动如何在 ePWM 内部工作、我在 SPRUG04A 中键入工作抖动、但未出现任何结果。  

它尚未连接到旋转变压器(目前正在订购)、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初、抖动被认为是通过随机引入一些次要电压抖动来提高某些精度的一种方法、但我们的实验结果没有给出任何令人信服的结果、因此 未使用它。 如果您打算尝试此  操作、请在此 引脚上生成一位随机抖动、然后参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的快速回答