请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:TMDSRSLVR
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我观察到 ePWM 输出(GPIO3)被标记为抖动、但它本质上是 GND (0V)
我已经阅读 了 TMDSRSLVR 和旋转变压器库 V101中的文档、它对抖动 特性的解释非常少。
您能解释一下抖动为何不做任何事情、以及有什么期望吗? 我确实以 正弦波的方式工作 PWM、并优化 ADC12以适应 BLDC 电机应用。
抖动如何在 ePWM 内部工作、我在 SPRUG04A 中键入工作抖动、但未出现任何结果。
它尚未连接到旋转变压器(目前正在订购)、